USV-Einkaufsleitfaden
Was ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)?
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist ein Batterie-Backup- und Server-Stromversorgungssystem, das lange genug Strom liefert, damit die Geräte bei einem Stromausfall ordnungsgemäß heruntergefahren werden können. Es ist auch ein Überspannungsschutz, der angeschlossene Geräte vor Stromproblemen schützt. Und es bietet garantierten Stromschutz für die angeschlossene Elektronik.
Warum benötigen Sie eine USV in Ihrem Zuhause oder Unternehmen?
USV-Systeme erfüllen drei wichtige Funktionen: Bereitstellung von Batterie-Backup bei Stromausfällen, Regulierung abnormaler Spannungen und Schutz der Geräte vor Überspannungen und Leitungsstörungen. USVs schützen vor Ausfallzeiten, die durch verschiedene Arten von Stromunterbrechungen verursacht werden, einschließlich externer und interner Stromstöße, Stromausfälle, Wartungsarbeiten und Systemaktualisierungen.
-
Heim
Bei den elektronischen Geräten, auf die Sie sich täglich für Kommunikation, Sicherheit und Unterhaltung verlassen, besteht die Gefahr von Schäden und Ausfällen aufgrund unerwarteter Stromausfälle. Die USV bietet Notstromschutz für die Heimelektronik und verhindert Schäden durch Ausfälle und Spannungsschwankungen.
-
Geschäft
Kleine und mittlere Unternehmen sind möglicherweise dem größten finanziellen Risiko ausgesetzt, da sie während Ausfallzeiten nur begrenzte Möglichkeiten haben, Einnahmen zu generieren. In Büroumgebungen mit vielen wichtigen Geräten bietet USV zuverlässige Bürolösungen, die wichtige Daten schützen und die Netzwerkkonnektivität gewährleisten.
Verfügbare USV-Typen
-
Smart-USV
Erhältlich in verschiedenen Formfaktoren und Kategorien (Einstiegs-, Standard- und erweiterte Laufzeit). Modelle mit verlängerter Laufzeit können mit externen Batteriepacks ausgestattet werden, um kritische Server mit Strom zu versorgen, während Smart-UPS-Modelle der Einstiegsklasse die wirtschaftliche Wahl sind.
-
Smart-USV On-Line
Smart-USV On-Line bietet einen Online-Stromversorgungsschutz mit hoher Dichte und doppelter Konvertierung für Server und kann mit mehreren Batteriepacks konfiguriert werden, um strenge Laufzeitanforderungen zu erfüllen. Ermöglicht die Fernverwaltung von Sprach-/Datennetzwerken, medizinischen Labors und leichten industriellen Anwendungen.
Welche wichtigen Funktionen sind bei der Auswahl eines USV-Systems zu beachten?
- Smart USVSmart On-Line USV
- Art der USVLine-InteractiveOn-Line
- Übliche AnwendungsbereicheIdeale USV für Server, Systeme im Verkauf, Router, Switches, Hubs und andere NetzwerkgeräteWichtige Server und Netzwerkgeräte
- Leistung W900w-2700w4800w-10000w
- Eingangsspannung100-230V208V
- Leistung kVA1kVA-3kVA5kVA-10kVA
- Anzahl der Rackplätze2U3U-6U
- InstallationRackmount/TowerRackmount
- AkkuBleiakku (enthalten)Bleiakku (enthalten)
- Backup-Akku
- Überspannungsschutz
- Spannungsregelung ohne Verwendung eines Akkus
- Sinuswellenausgang vom Akku
- Doppelte Umwandlung—
- Keine Transferzeit—
- Automatischer Bypass—
- Manueller Bypass—
- USB- und/oder serielle Ports
- Netzwerkkarte
- Intelligente Akku-Verwaltung
- Skalierbare Laufzeit
- Notabschaltung
4 Schritte zum Kauf der richtigen USVs
Bei der Auswahl eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems entsprechend Ihren Anforderungen sollten mehrere wichtige Punkte berücksichtigt werden.
-
Bestimmen Sie den USV-Typ
Im Allgemeinen sind lineinteraktive USV-Systeme kostengünstiger, während Online-USV-Systeme ein höheres Schutzniveau bieten. Online-USV-Systeme sind für kritische Geräte, stromempfindliche Geräte und Standorte mit schwierigen Strombedingungen vorzuziehen, da sie vollständig von Stromproblemen isoliert sind und mit empfindlichen Geräten kompatibel sind.
-
Bestimmen Sie die Kapazität der USV
Die Ausgangskapazität der USV-Anlage ist die maximale Leistung, die sie im Batteriebetrieb zur Versorgung der angeschlossenen Geräte liefern kann. Die Kapazität der USV muss mindestens so groß sein wie die von den angeschlossenen Geräten benötigte Gesamtleistung, da es sonst zu einer Überlastung kommt und die Geräte während eines Ausfalls nicht mehr unterstützt werden können.
-
Beurteilen Sie die erforderliche USV-Laufzeit
Die Stromversorgungszeit bezieht sich auf die Zeit, die die USV die angeschlossenen Geräte während eines Stromausfalls mit Strom versorgen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Gesamtlaufzeit verkürzt, wenn weitere Geräte angeschlossen werden. Wenn Sie die Laufzeit verlängern möchten, können Sie für bestimmte Anwendungen auch separate USVs verwenden.
-
Berücksichtigen Sie die Anforderungen an die USV-Installation
USVs gibt es in verschiedenen Größen und Formfaktoren. Tower-Modelle sind eigenständige Geräte, die auf dem Boden, einem Schreibtisch oder einem Regal stehen und häufig Desktop-Computer, Server und Router in einer Büroumgebung sichern. Rackmount-USV-Modelle sind in der Regel so konzipiert, dass sie in ein standardmäßiges 19-Zoll-IT-Rack zusammen mit anderen IT-Geräten passen.
Bestimmen Sie den USV-Typ
Im Allgemeinen sind lineinteraktive USV-Systeme kostengünstiger, während Online-USV-Systeme ein höheres Schutzniveau bieten. Online-USV-Systeme sind für kritische Geräte, stromempfindliche Geräte und Standorte mit schwierigen Strombedingungen vorzuziehen, da sie vollständig von Stromproblemen isoliert sind und mit empfindlichen Geräten kompatibel sind.
Bestimmen Sie die Kapazität der USV
Die Ausgangskapazität der USV-Anlage ist die maximale Leistung, die sie im Batteriebetrieb zur Versorgung der angeschlossenen Geräte liefern kann. Die Kapazität der USV muss mindestens so groß sein wie die von den angeschlossenen Geräten benötigte Gesamtleistung, da es sonst zu einer Überlastung kommt und die Geräte während eines Ausfalls nicht mehr unterstützt werden können.
Beurteilen Sie die erforderliche USV-Laufzeit
Die Stromversorgungszeit bezieht sich auf die Zeit, die die USV die angeschlossenen Geräte während eines Stromausfalls mit Strom versorgen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Gesamtlaufzeit verkürzt, wenn weitere Geräte angeschlossen werden. Wenn Sie die Laufzeit verlängern möchten, können Sie für bestimmte Anwendungen auch separate USVs verwenden.
Berücksichtigen Sie die Anforderungen an die USV-Installation
USVs gibt es in verschiedenen Größen und Formfaktoren. Tower-Modelle sind eigenständige Geräte, die auf dem Boden, einem Schreibtisch oder einem Regal stehen und häufig Desktop-Computer, Server und Router in einer Büroumgebung sichern. Rackmount-USV-Modelle sind in der Regel so konzipiert, dass sie in ein standardmäßiges 19-Zoll-IT-Rack zusammen mit anderen IT-Geräten passen.
Häufig gestellte Fragen
Q: Was ist der Unterschied zwischen einer USV und einer PDU?
A: USVs bieten ein Batterie-Backup für den Fall eines Stromausfalls und können außerdem den eingehenden Strom filtern und Überspannungsschutz bieten. PDUs erzeugen oder konditionieren den Strom nicht selbst, sie verteilen ihn lediglich.
Q: Ich lebe in einer stabilen Stromversorgung, mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung?
A: Unerwartete Stromausfälle werden durch viele Faktoren verursacht, z. B. durch Leitungsausfälle, Überschreitung der Leistungsgrenze, Spannungsschwankungen, Überlastauslösungen usw. Wenn Sie den Computer häufig benutzen, ist es am besten, eine USV zu haben, nur für den Fall.
Q: Worauf ist bei der Wartung der USV zu achten?
A: Das Wichtigste ist die Wartung der Batterie. Die Entladung sollte zeitnah erfolgen. Darüber hinaus, wenn die langfristige Non-Stop-Strom, alle drei Monate sollte künstlich vom Netz getrennt werden mit einer Batterieentladung mit dem Gerät arbeiten, so dass Sie die Batterie zu aktivieren, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Q: Wozu dient der USB-Anschluss? Ist er für die Fernüberwachung über USB gedacht?
A: Die meisten USV-Systeme verfügen über integrierte USB- und/oder serielle Kommunikationsanschlüsse, die das Energiemanagement und das automatische unbeaufsichtigte Herunterfahren ermöglichen, wenn die USV an einen Computer angeschlossen ist. Die meisten USV-Systeme, die für Netzwerkanwendungen konzipiert sind, verfügen auch über einen Steckplatz für eine optionale Netzwerkmanagementkarte. (Einige USV-Systeme enthalten eine vorinstallierte Karte).
Die Netzwerkmanagementkarte ermöglicht eine umfassende Verwaltung über SNMP, Web, SSH oder Telnet. Sie verfügt über einen Ethernet-Anschluss, über den Sie auf erweiterte Überwachungs-, Steuerungs- und Benachrichtigungsfunktionen über das Netzwerk zugreifen können, ohne die USV direkt an einen Computer anschließen zu müssen. Die Karte unterstützt auch den Anschluss eines oder mehrerer optionaler Sensoren zur Fernüberwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kontaktschluss.