Guida All'acquisto di PDU
Cos'è un'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU)?
Un'unità di distribuzione dell'alimentazione è un dispositivo elettrico con prese multiple progettato per distribuire l'alimentazione ai dispositivi informatici o di rete in un rack. Le PDU sono disponibili in una varietà di stili che vanno dalla distribuzione di base dell'alimentazione alla gestione avanzata dell'alimentazione remota.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230905172337tc2gft.jpg)
Come Scegliere una PDU per la Rete o il Centro Dati
I tre fattori principali da considerare nella decisione di acquisto.
Impianto Orizzontale vs. Verticale
Le PDU orizzontali possono essere montate all'interno del rack, occupando uno o due spazi rack (1U-2U). Le PDU verticali possono essere montate sul retro o sul lato dell'armadio senza occupare alcuno spazio RU. Le PDU orizzontali sono più piccole di quelle verticali e hanno un numero inferiore di uscite.
Tensione delle Apparecchiature Collegate
Dopo aver sommato il consumo totale di energia di tutte le apparecchiature montate su rack, il totale deve essere inferiore alla richiesta di alimentazione della fonte di alimentazione per evitare un sovraccarico.
Tipi di Uscita
È necessario selezionare i modelli di PDU con prese di uscita adatte ai dispositivi collegati e il numero di prese della PDU deve essere superiore al numero di spine necessarie per un'ulteriore espansione.
Tipi di PDU Disponibili
PDU Rack di Base
Una PDU (unità di distribuzione dell'alimentazione) di base è un dispositivo che fornisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione AC a più dispositivi in un ambiente di data center o ovunque sia necessaria l'alimentazione.Vedere la Selezione di PDU Rack di base di FS.
PDU Rack Misurate
Le PDU rack misurate sono la soluzione perfetta per monitorare il livello delle prese e i fattori critici di qualità dell'alimentazione. Possono aiutare i responsabili IT a bilanciare i carichi e a prevenire i sovraccarichi.Vedere la Selezione di PDU Rack Misurate di FS.
PDU Rack Monitorate
Le PDU rack monitorate includono le caratteristiche delle PDU rack misurate, ad eccezione del fatto che le PDU rack monitorate dispongono di un'interfaccia di rete per supportare il monitoraggio o la gestione remota. Vedere la Selezione di PDU Rack Monitorate di FS.
PDU Rack Switched
Le PDU Rack switched dispongono di tutte le caratteristiche delle PDU Rack Monitored, oltre al controllo locale o remoto delle singole prese. Possono aiutare gli amministratori IT a riavviare da remoto i dispositivi malfunzionanti e a spegnere e riaccendere ogni presa.Vedere la Selezione di PDU Rack Monitorate di FS.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230905174038061syl.png)
PDU Rack di Base
Una PDU (unità di distribuzione dell'alimentazione) di base è un dispositivo che fornisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione AC a più dispositivi in un ambiente di data center o ovunque sia necessaria l'alimentazione.Vedere la Selezione di PDU Rack di base di FS.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230905174224tt9y0m.png)
PDU Rack Misurate
Le PDU rack misurate sono la soluzione perfetta per monitorare il livello delle prese e i fattori critici di qualità dell'alimentazione. Possono aiutare i responsabili IT a bilanciare i carichi e a prevenire i sovraccarichi.Vedere la Selezione di PDU Rack Misurate di FS.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230905174224xi0kfn.png)
PDU Rack Monitorate
Le PDU rack monitorate includono le caratteristiche delle PDU rack misurate, ad eccezione del fatto che le PDU rack monitorate dispongono di un'interfaccia di rete per supportare il monitoraggio o la gestione remota. Vedere la Selezione di PDU Rack Monitorate di FS.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230905174224ftgw18.png)
PDU Rack Switched
Le PDU Rack switched dispongono di tutte le caratteristiche delle PDU Rack Monitored, oltre al controllo locale o remoto delle singole prese. Possono aiutare gli amministratori IT a riavviare da remoto i dispositivi malfunzionanti e a spegnere e riaccendere ogni presa.Vedere la Selezione di PDU Rack Monitorate di FS.
Che Tipo di PDU Vi Serve?
Il grafico seguente fornisce un'illustrazione chiara che può aiutare a identificare i tipi di PDU più comuni.
- CaratteristichePDU Rack di BasePDU a Rack MisuratePDU Rack MonitoratePDU a rack SwitchedSwitched Metered-by-Outlet
- Distribuzione dell'alimentazione
Monitoraggio
- Tensione totale di ogni fase
- Tensione totale di funzionamento di ciascuna fase
- Indirizzo di comunicazione della porta seriale
- IP del dispositivo
- Potenza totale di carico di ogni fase
- Misura dell'energia totale di ogni fase
- Stato di temperatura/umidità
- Velocità di trasmissione della porta seriale
- Corrente di carico della singola uscita
- Potenza di carico della singola presa
- Misurazione della potenza della singola presa
Controllo
- Controllo on/off di ciascuna unità di uscita
Controllo dell'interruttore con un solo tasto
Impostazione del ritardo di accensione e spegnimento di ciascuna unità di uscita
Impostazione del ritardo di accensione/spegnimento sequenziale unificato dell'unità di uscita totale
Misurazione della potenza totale/individuale di ciascuna fase zero.
Allarmi personalizzati
- La tensione totale di esercizio della fase supera il suo valore nominale di soglia.
La corrente di carico totale della fase supera la sua soglia di impostazione
La temperatura/umidità supera la soglia impostata. - La corrente di carico di ciascuna unità di uscita supera il suo setpoint di soglia.
Metodi di avviso multipli
- Il cicalino emette un segnale acustico
- L'indicatore di allarme lampeggia
- L'interfaccia software presenta una richiesta di allarme per controllare lo stato di funzionamento e il colore del carattere cambia in rosso, generando una registrazione di allarme.
- I messaggi di allarme vengono visualizzati con caratteri rossi sullo schermo LCD.
- Invio automatico di e-mail agli amministratori del sistema
- SNMP invia informazioni sullo stato degli allarmi tramite Trap
Metodo di accesso
- Controllo degli accessi tramite IE
- Telnet,monitoraggio tramite la linea di comando di rete
- MODBUS, Console del protocollo di comunicazione
- SNMP(V1/V2c/V3),Gestione del controllo degli accessi alle workstation attraverso una rete standard
Caratteristiche principali
Riduzione dei costi energetici
Utilizzare le PDU significa gestire diverse uscite dalla stessa fonte. In questo modo, è molto più facile incanalare l'energia ed evitare inutili sprechi.
Provvedere all'affidabilità dei carichi di potenza
Le PDU possono aiutare a collegare ogni presa a un dispositivo informatico o di rete in modo da avere più uscite di alimentazione integrate. L'adozione di una soluzione PDU aiuta a proteggere dalla perdita di dati e dai tempi di inattività causati da una spina scollegata.
Creare una struttura organizzata
Il fattore di forma ottimale occupa meno spazio per un utilizzo efficiente dello spazio in rack. Inoltre, la situazione di massa di centinaia di fili diversi che corrono in giro e portano a luoghi diversi non esisterà più.
Offre un'installazione comoda e flessibile
generalmente leggere da montare e sono disponibili in formato verticale o orizzontale. La maggior parte di esse sono versatili e convenienti per soddisfare i vari requisiti di rete.
Domande Frequenti
D: Qual è la differenza tra un UPS e una PDU?
R: I gruppi di continuità forniscono una batteria di backup in caso di interruzione, oltre a filtrare l'energia in ingresso e a fornire protezione dalle sovratensioni. Le PDU non generano o condizionano l'energia in modo autonomo, ma si limitano a distribuirla.
D: Qual è la differenza tra una PDU e una ciabatta a rack o un dispositivo di protezione dalle sovratensioni?
R: Le PDU, le ciabatte e gli scaricatori di sovratensione offrono tutti prese multiple, ma solo le PDU sono in grado di fornire una distribuzione robusta e affidabile dell'alimentazione di rete per più server, hardware di rete, apparecchiature di telecomunicazione e altri dispositivi IT.
D: Qual è la differenza tra un'unità di distribuzione dell'alimentazione e un centro o armadio di distribuzione dell'alimentazione?
R: Gli armadi di distribuzione dell'alimentazione sono apparecchiature elettriche, in grado di fornire e ridistribuire l'energia elettrica, proteggere le linee elettriche, i sovraccarichi e le correnti di cortocircuito.
D: Come si usa una PDU hot-swap?
R: L'ingresso primario si collega a un sistema UPS online.
L'ingresso secondario si collega a una presa a muro.
Se il sistema UPS viene messo offline per manutenzione, riparazione o sostituzione, la PDU mantiene il carico alimentato passando automaticamente dall'ingresso primario a quello secondario. Quando il sistema UPS viene ripristinato, la PDU torna all'ingresso primario. Se l'amperometro è danneggiato, la PDU può essere rimossa direttamente senza interruzioni.D: In che modo una PDU aiuta a monitorare le condizioni del rack, dell'armadio di rete o del data center?
R: L'interfaccia di rete della PDU monitorata o commutata può ricevere le informazioni comunicate dai sensori ambientali collegati alla PDU, che possono contribuire a garantire condizioni operative ottimali. I sensori monitorano la temperatura e l'umidità ambientale, nonché lo stato di chiusura dei contatti dei prodotti di allarme, sicurezza e telecomunicazione.