Français

GIG a Mise en Place un Centre de Données à haute performance avec une Architecture Spine-Leaf

Aperçu général

En tant qu'entreprise de services de cloud computing de pointe avec 20 ans d'expérience, GIG Technology a pour objectif de réunir les avantages des services de cloud publics avec les aspects de contrôle et de localisation des données apportés par les clouds privés. Dans ce cas, GIG Technology était sur le point de fournir un service de cloud pour un partenaire en Suisse et prévoyait de mettre en place un nouveau centre de données en architecture spine-leaf, un choix courant pour les petites et moyennes entreprises modernes en pleine croissance, les fournisseurs de services de cloud et les centres de données de grande taille.

FS a assisté GIG dans la conception de son centre de données avec une architecture innovante de type "spine-leaf" afin de répondre entièrement aux besoins de faible latence, de haute capacité, d'évolutivité et de rentabilité.

Défis

Le nouveau centre de données que GIG Technology a projeté de mettre en place pour son partenaire suisse était de grande taille : de nombreuses rangées de racks et d'équipements étaient nécessaires pour répondre aux besoins actuels et potentiels des clients en matière de services. L'architecture traditionnelle à trois niveaux était loin de répondre à leurs besoins dans le cadre des tendances actuelles, et une topolgie en étoile était nécessaire pour compléter le déploiement.

GIG est un client qui offre un service très professionnel et fournit des détails précis sur ses attentes en matière d'infrastructure de réseau. Chaque rack comporte 8 nœuds avec deux SFP+ 10G, un port IPMI et un port de gestion. Au total, il y aura environ 6 Po de stockage sur disque dur et 1 Po de stockage sur disque dur SSD, dont la plupart seront accessibles depuis l'internet. Comment déployer un réseau de haute performance pour nos clients à un coût significatif en utilisant une architecture "spine-leaf".

Solutions

Compte tenu des exigences de GIG Technology en matière de rentabilité, fiabilité, capacité et performance, l'équipe responsable des solutions pour centre de données de FS a conçu et innové l'architecture de réseau Spine-Leaf en utilisant des commutateurs Spine 40G/100G et des commutateurs Leaf 10G/40G.

GIG topology

GIG 3D

Pour cette solution, les commutateurs Spine FS 40G/100G fonctionnant comme un backbone offrent de nombreuses options d'interface, une haute densité de ports et une transmission à grande vitesse, formant ainsi une structure de transmission dorsale optimisée et fiable. FS a choisi la série 10G-S5850 comme commutateur leaf pour gérer tout le trafic provenant des dispositifs de la couche d'accès et fournir des liaisons montantes à la colonne vertébrale. Quant au commutateur 1G ToR, il est utilisé pour permettre aux utilisateurs de se connecter au réseau Internet. L'équipe FS responsable des solutions pour centres de données a effectué des tests rigoureux sur la topologie et l'équipement avant de livrer la solution, garantissant ainsi que tous les commutateurs peuvent fournir des connexions à haute densité et à haute performance pour répondre aux besoins de calcul et de stockage des clients.

Les avantages de la topolgie spine-leaf:

  • Simplifie les configurations réseau répétitives grâce à des outils d'automatisation tels que Netconf, OpenFlow, Python, zéro-configuration et Ansible, de sorte que l'ensemble du centre de données peut être établi en unités POD (Point of Delivery).

  • Cette topologie offre non seulement une bonne évolutivité, mais prépare également les mises à niveau des réseaux de prochaine génération.

  • L'ajout ou la suppression de POD dans les limites des capacités du commutateur ne modifie pas l'architecture du réseau et peut également être déployé d'une manière organisée, ce qui est pratique pour les maintenances ultérieures.

Avantages pour le client

GIG Technology a établi une excellente stabilité de la transmission des données grâce à un ensemble de solutions d'architecture spine-lef créées par notre équipe FS qui s’occupe des solutions pour centres de données. Cette solution permet une bonne évolutivité, favorable aux expansions ultérieures de l'entreprise. Elle est également adaptée aux architectures de grands centres de données qui imposent des exigences élevées aux commutateurs de réseau.

Dans cette architecture spine-leaf, FS a choisi le commutateur de série S5850 comme commutateur leaf. Le commutateur présente des performances élevées, une grande fiabilité, une faible latence et un prix favorable. Il a non seulement aidé notre client à achever la mise en place du réseau du centre de données, mais a également permis aux utilisateurs finaux de bénéficier d'une expérience exceptionnelle.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k